结果:找到"2018-8-15 在立创商城上买错了商品,800片的4脚贴片无源晶振买成2脚的贴片无源晶振了,原价600元,现低价500元处理(包邮),有图有真像。",相关内容1000条
- 检测有源晶振好坏的三种方法
- 有源晶振和无源晶振统称为晶振,属于同一种电子元件,但有源晶振和无源晶振的各方面的区别比较大,首先外形上就不太一样,有源晶振有凹槽,无源晶体一般没有,前者不需要外部接电源就可以振荡,后者则不可以。除此之外,检测有源晶振是好还是坏,也有自己的一套测量方法,主要有测量电阻法、测量电容量法、用测试电路检测这三种。测量电阻法万用表R×10k档测量有源晶振的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该有源晶振已漏电或击穿损坏。测量电容量法通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量有源晶振的电容量,可大致判断出该有源晶振是否已变值。若测得有源晶振的容量大于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源晶振 晶振 有源晶振检测 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-08-23 11:24:00
- 硬件工程师必看!贴片晶振电路图7个设计要求
- 硬件工程师是不是遇到过这些晶振电路设计问题?布线、电容匹配、防干扰等等。扬兴晶振厂家给大家提供几点贴片晶振原理图基础设计要求,满足以下几大要求,基本上就可以设计出合适的SMD晶振原理图!1、在PCB设计是,石英晶体的外壳必须接地,可以防止晶振的向往辐射,也可以屏蔽外来的干扰。晶振下面要铺地,可以防止干扰其他层。因为有些人在布多层板的时候,顶层和底层不铺地,但是建议晶振所在那一块铺上地。2、贴片晶振电源去耦非常重要,建议加磁珠,去耦电容选三个,容值递减。时钟输出管脚加匹配,具体匹配阻值,可根据测试结果而定。3、晶振底下不要布线,周围5mm的范围内不要布线和其他元器件(有的书是建议300mil范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振电路图 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-11 11:21:00
- 科普!晶振脚位图能看出什么信息?
- 当我们使用贴片晶振的时候通常会遇到如下情况,四脚贴片晶振不知道如何区分脚位。对于新手来说,晶振脚位技巧还是最直接的,扬兴整理如下: 1、二脚位的贴片晶振是无源晶振; 2、四脚位的贴片晶振可能是无源晶振,也可能是有源晶振; 3、四脚位以上的贴片晶振一定是有源晶振; 4、有源晶振本身印字有左下有个点叫认脚点; 5、常见的贴片晶振体积有7050、5032、3225、2520、2016、2012等。经常有客户会这样问,有源晶振有方向吗?如何去区分其脚位呢?这应该也是大家想知道这些问题的答案吧。晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面介绍一下有源晶振引脚识别方法,以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,晶振脚位,晶振脚位图 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-23 17:25:00
- 购买无源晶振时要注意哪些问题?
- 无源晶振本身没有起振电路需要外部配有精准的电路才能发挥作用,在购买无源晶振的时候就要提前做好规划。无论是晶振产品的采购渠道和品牌还是购买后进行测试环节都要重视,接下来说说采购无源晶振的注意事项。一、晶振细节做工在购买晶振产品时要区分无源晶振和有源晶振的区别,因为无源晶振只是具有两个引脚的无极性元件(输入端、输出端),不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以更需要注重品牌和细节。大多客户购买晶振产品都是批量购买,需要注意从封装等方面查看其是否标注具体参数和生产日期等,对无源晶振本身细节进行观察进而判断其做工如何。因为无源晶振本身信号强度受物理结构限制需要借助时钟电路才能才能产生振荡信号,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无源晶振 晶振 购买晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-07 15:11:00
- XTAL振荡器电路设计和布局技巧
- 每年,数十亿种晶体被制造出来,并且几乎在每个电子设备中使用。网络、数字手表甚至微波中的数字和模拟子系统都需要稳定的振荡器,以实现精确定时并在数字电路中移动数据。除了XTAL振荡器电路布局之外,还需要选择合适的晶振,以提供稳定的时序。在市场上可以找到的XTAL的制造频率范围为〜10kHz至〜100MHz。这些组件具有不同程度的固有抖动和温度敏感度,为系统选择正确的振荡器对于确保数字和模拟电路的准确时序至关重要。随着频率增加到GHz范围,将需要改变策略并为系统选择高度稳定的参考振荡器。这是需要了解的XTAL振荡器电路设计和组件选择,以及何时需要开始考虑更稳定的高频振荡器。XTAL振荡器电路布局技...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶体谐振器,石英晶振,振荡器,有源贴片晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-04-25 16:27:00
- 有源晶振和无源晶振能够互换吗?
- 晶振有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源晶振跟无源晶振有差别,但是,都是晶振,能不能再同一个电路中互换呢?答案是可以的。有源晶振 首先要了解,有源晶振跟无源晶振的差别,有源晶振由石英晶体加震荡片组成的,也称为晶体振荡器。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,连接方式也简单。有源晶振脚位接法为:1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压。无源晶振 无源晶振也称为晶体谐振器,晶振脚位通常以2脚跟4脚居多,无源晶振在电路中需要借助外部电路起振,自身无法起振。无源晶振一般都是接入两个脚,虽然有一些无源晶振有四个脚,但是接入电路时还是跟两脚的无源晶振一样。无源晶振加上外部电路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 贴片无源晶振 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-24 17:23:00
- 晶振参数详细介绍,如何准确采购晶振
- 随着科技发展,晶振作为一种频率元器件被广泛应用于工业,科技,车载,数码,电子等各种领域,因为作用大、应用范围广,所以晶振素有电路心脏的称谓。常见的晶振有贴片、直插、车规级、石英、陶瓷晶振、硅晶振等等,材质不同功能也不相同,如何采购符合公司要求的晶振成为了采购人员需要关心的问题。今天我们yxc扬兴科技就分享一下晶振参数详细介绍,教你如何正确采购晶振,希望能对大家有所帮助。 一、晶振与晶体的差异 产品元件采购时称为晶振,晶振分为有源晶振和无源晶振两种,有源晶振有称之为晶体振荡器,有源晶振通常是一个四英尺附着在仪表上的元件,常见的封装有7050、5032、3225、2520等等;无源晶振的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶体 无源晶振 贴片有源晶振 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-25 16:30:00
- 高精度、小体积有源晶振热销产品推荐
- 立创最受欢迎晶振品牌-YXC晶振:高精度、小体积有源晶振热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。高精度、小体积有源晶振热销产品推荐:1.YSO110TR24MHZ1.8V-3.3V10PPM2016购买链接:https://item.szlcsc.com/772570.html...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振品牌 YXC晶振 小体积有源晶振 有源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:28:00
- 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:贴片晶体振荡器(有源)7050体积现货特惠热销产品推荐
- 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:贴片晶体振荡器(有源)7050体积现货特惠热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。贴片晶体振荡器(有源)7050体积现货特惠热销产品推荐:YSO751SR24.576MHZ3.3V-5V20PPM:https://item.szlcsc...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 贴片晶体振荡器 有源 7050体积 现货 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-03-24 18:31:00
- 贴片无源晶振型号:12MHZ5032-2P
- 2018-8-15在立创商城上买错了商品,800片的4脚贴片无源晶振买成2脚的贴片无源晶振了,原价600元,现低价500元处理(包邮),有图有真像。https://item.szlcsc.com/113806.htmlQQ:369861638
- 所属专栏: 二手交易 标签: 2018-8-15 在立创商城上买错了商品,800片的4脚贴片无源晶振买成2脚的贴片无源晶振了,原价600元,现低价500元处理(包邮),有图有真像。 发帖人:东玛克电子科技 发帖时间:2018-08-22 13:55:00
返回